This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:原理图审阅和放大器;电源轨电源定序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS62901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345750/tps629210-schematics-review-power-sequencing-of-rails

器件型号:TPS629210
主题中讨论的其他器件: TPS62901

您好!

我一直在使用具有多个电源轨的电源单元。

该设计应具有以下输出轨:5V @ 1A、3.3V @ 1A、1.8V @ 200mA。 我使用了3个 TPS629210来执行该任务。

有人能评论一下我在下面附上的原理图吗? 我主要对电压轨定序感兴趣:我希望首先输入5V 电压轨、然后是3.3V 和1.8V 电压。  提前感谢您。

此致、

卢卡斯·卡温斯基