亲爱的、我不太了解它主要是如何工作的。 实际上、我在主机和器件之间具有 I2C 通信、但无法写入 PDO 寄存器(始终读取它们返回0)。
我读取此模式、它返回"PTCH"、我想这就是为什么它不接受写入寄存器的原因。
通常、唯一的方法是发送补丁捆绑包突发以使用4CC 命令设置器件。
我真的没有清除该补丁捆绑包中要发送的数据。 你是否有任何文件可供批评?
欢迎对使用本设备的一般流程进行任何说明。
其他细节、您能否确认电压设置寄存器为50mV/位和电流设置10mA /位?
提前感谢、此致
蒂埃里·Q·