This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z40-R1:将化学物质安装程序应用于 bqEVSW 时、bqEASY 会失败。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344438/bq20z40-r1-bqeasy-fails-when-a-chem-installer-is-applied-to-bqevsw

器件型号:bq20z40-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIOEV2400

我尝试更新 bqEVSW 上的化学文件以适应新的 CHEM_ID、但当使用 Updater 1082或1083时、bqEASY 会锁定。  每次尝试、我都会卸载现有的 bqEVSW 和更新程序、并重新安装 sluc156a、然后是 Chem 安装程序。 该应用是一种传统医疗产品、其电芯即将停产、将并入新电芯。  

在绝望中,我尝试用对应的文件替换 Chem INI 文件(plugins\Chemistry\Chem INI ),这是 Updater 1803的一部分,但这导致了一个错误显示为"在 Chem INI 中的语法错误"。

此外  、我使用了 sluc 156A、它的形式为 bqEVSW 0 00.09.64。 。 还提供了更高版本0 00.09.92、但在 TI 网站上、我仅找到了该版本仅支持 bq30z554版本的安装文件。

甚至 sluc 156A 都存在问题。  当安装该版本时、未应用化学物质更新程序、也未连接监测计时、 GUI 会将目标指示为 bq20z40R1R1。 虽然未连接任何目标、但 GUI 不会显示可能目标的列表、  

为了适应 bqEVSW、我将使用带有 EV2300的 Windows XP 计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    问题已分配、我们将在明天回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用: e2e.ti.com/.../bqEVSWSetup00.09.87_5F00_bq20z40R1v1.05R1.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    最后、我让它开始工作。 我加载了指示的软件、但 从安装程序中获取的 bqEVSW 始终有效。 问题是它不包括我需要的 Chem_ID (7539)。  安装 Updater 1083、导致 bqEASY 锁定。 它没有报告 chem_id。   最终效果是将 Updater.exe 文件复制到 bqEvaluation 软件文件夹、然后运行它、关闭和重新启动。 只有在这个序列中、bqEASY 才工作、并且包含我需要的 Chem_ID。

    剩余:

    1.我一直在使用 Win11桌面下载上述文件,并将其传输到运行 bqEVSW 所需的 Win XP 计算机。  我还 尝试在 Win 11电脑上将最新的 Chem_ID 文件导入 bqStudio。  此后、bqStudio 诞生了"EV2300版本"。  Re 安装 bqStudio 未解决这个问题、请告诉我如何纠正这个问题。  

    如果需要将 Chem_ID Updater 文件放在 bqStudio 文件中并从该文件运行、请提供详细信息。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 使用不同的 ChemID 方法。 您可以将 ChemID 更新安装到所选的任何文件夹中、然后将内容复制 到 bqStudio 的 Chemistry 文件夹中。 必须复制到此文件夹的所需文件为:

    Chem.ini
    化学号*。*
    chemversion.txt

    bqStudio 与 EV2400和 EV2300兼容。 两种接口都没有特殊版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChemUpdate 1083需要的是 Chemistry 文件夹。   对于1083、我仅收到了应用程序文件。   使用以前不参与的 Win 10 PC、我将1083安装到了一个单独的文件夹中、但这不会导致在该文件夹中放入更新的 Chemistry 文件(或任何其他文件)。 (这确实导致计算机附带了 EV2300版本的 bqStudio。 卸载会将其返回到 EV2400。)

    ChemUpdate 1082是 TI 网站上的版本、它具有一个应用文件以及另一个包含3个子文件夹(Chemistry、Locations 和 Misc)的文件夹。 其 Chemistry 文件夹包含您建议我复制到 bqStudio 中的文件类型。 但1082仅包含不超过7536的 ID、而我的 Chem_ID 是7539。   CHEM_ID Installer 1083包含 ID 7539,但仅包含应用程序文件。 执行安装不会使 Chemistry 文件夹可访问。 似乎我需要的只是1083 Chemistry 文件夹(或从中选择的文件)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 bqStudio、您可以将安装程序中的内容复制到化学成分文件夹。 这里是实际的化学文件。 只需将内容从 bqStudio 中解压缩到化学文件夹。

    e2e.ti.com/.../chemistry_5F00_040824.zip