This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何配置 TS2引脚以将其用作 WAKE 引脚?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347038/bq76952-how-to-configure-ts2-pin-to-use-it-as-a-wake-pin

器件型号:BQ76952

您好!

我的项目要求将 TS2/WAKE 引脚用作唤醒引脚。 (即、我们不使用 TS2引脚进行热敏电阻测量。)

要将"Settings:Configuration:TS2 Config"配置为哪个值才能将其用作 WAKE 引脚? 除此设置外、是否还有其他任何其他设置用于将 TS2引脚配置为 WAKE 引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    将该引脚保留为默认值0x00将允许其用作唤醒引脚。  此引脚的默认设置用于唤醒、因此您无需进行额外配置。

    此致、

    马克斯·韦博肯