This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:目标 bqz 容器已旧、需要更新- BQStudio 1.3.124 -固件0x0202

Guru**** 2521150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335589/bq34z100evm-the-target-bqz-container-is-old-and-needs-to-be-updated---bqstudio-1-3-124---fw-0x0202

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100、、 GPCCHEM

您好、TI 团队:

技术信息:
操作系统: Windows 10
BQStudio 1.3.124
BQ34Z100EVM 电路板
FW 更新(bq34z100_v2_02_00_31.exe)

收到我的 BQ34Z100EVM 后、它最初被错误地识别。
我从您的网站下载了最新固件。
我通过编程在 BQStudio 中刷写了.srec (bq34z100_v2_02_00_31)、并将.bqz 文件手动移到文件夹 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中。

然后、我重新启动 BQStudio、现在立即跳过选择、并且预选并启动了0100_2_02。
现在、我执行了化学物质更新(ChemUpdate1077.zip)并选择了合适的电池。
在该测试中、我从化学物质列表中选择了锂亚硫酰氯电池。
然后它传输了更新、并指示更新成功、但也表明我的 bqz 文件已过时。

我犯了个错误吗? 我是否需要下载其他内容或者 bq34z100_v2_02_00_31中的 bqz 文件尚未更新?

同样有趣的是、尽管选择了正确的化学成分 ID、但可视化结果表明电池电量仅为6%、甚至为0%。 该电流额定值也为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好像您采取了正确的步骤、您能否向我发送接收到的错误消息的屏幕截图。

    您能否分享您收到的化合物报告和输入的数据。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟了、

    我已更新到最新的化学物质数据库(1082)、但上述错误仍然存在(因为没有从 bqz 文件进行更新)。

    为方便您理解、我使用化学成分为0653的不可充电亚硫酰氯化物锂电池进行测试

    因此、蓄电池仅通过电池+和电池-连接、以确保蓄电池未充电。

    在后续场景中、我将尝试用它来测量铅酸电池。

    (我更改 J5以避免损坏电路板)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定如果您已移动相应的.bqz 文件、为什么会出现此错误。  

    我要验证 ChemID 是否已更改、如果已更改、您可以忽略此错误。

    我想注意的一件事是、您不会简单地选择化学成分和容量类似的 ChemID、这很可能无法返回最佳精度。 为确保最佳精度、请遵循下面链接的文档并将数据输入下面链接的 GPCCHEM 工具中。

    化学 ID 选择工具(GPC)简易指南(修订版 A)

    GPCCHEM 应用软件和框架| TI.com

    此致、

    埃文