This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:正常

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346339/lp2989-ok

器件型号:LP2989

您好!

我想了解 LDO IC 的关断电流和静态电流差异。 以及我们如何与汽车状况相关。

如果我们在灯照明和仪表组中使用 LDO IC、车辆打开和关闭时会出现什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要查找的规格就是我在下面针对关断情况突出显示的规格。 此规格以上的行适用于导通情况。 我不知道最后一行是什么、因为就我所能知、Vsd < 0.4V 没有任何意义。  

    此器件是否需要通过 Q100认证? LP2989可能不符合 Q100标准、因此我想可能不符合、但我想起来是因为我们使用的 TPS7A26 器件采用更新的技术工艺制造、具有更好的关断电流、但不符合 Q100标准。

    此致、

    尼克