This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:自举电源意外产生高侧输出

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347009/ucc27712-q1-unexpected-high-side-output-with-bootstrap-power-supply

器件型号:UCC27712-Q1

我使用两个 UCC27712QDRQ1驱动器芯片和四个 IRF150P221 N 通道 MOSFET 构建了以下电路。 我一直尽可能接近参考设计指南、但 Cboot 可能比所述的需要值稍大。 偏置 Vdd 在中为12v、为公共接地。 在工作台上测试的 Vhv 被设定为60V、虽然改变这个电位似乎对高侧电压没有明显的影响。

我看到的是、当 LI 被驱动为高电平(3.3V)时、其中 LO 通过单个50uS 脉冲从0V (所有直流耦合到公共接地)变为接近12v 电源(间隔1秒以进行测试)时的预期输出。 意想不到的情况(很可能是因为我的电源设计无知)是 HO 显示为大约10V 的电压、HI LOW 至 DRIVE 高电平(3.3V)、其中 HO 变为0v。 我预计 HO 在 HI 低电平时约为 Vhv、而在 HI 驱动为高电平时变为 Vhv +~12v。

我是否错误地解释了使用自举电容器的偏置电源输入要求、从而使驱动器芯片进入某种保护模式?

被困惑、提前感谢、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该注意到、这些是相对侧较高和较低的值。 此外、在这个测试中、两侧的所有输入都为低电平、直到它们的脉冲值持续50uS、每秒一次。

    在实践中、单脉冲宽度大约为25-50us、间隔为68uS - 125ms、具体取决于转子速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我发布类似主题后、我建议了一个线程、该线程建议低侧打开的时间不够长、从而导致了问题(在搜索时以某种方式错过了那个线程)。 如前所述、低电平通常是关闭的、直到需要为止。

    我将重新写入 MCU 测试代码、使两个低侧驱动器保持开启状态、直到需要开启高侧、然后在关闭高侧后将其重新开启。 希望这样能让引导电容器正确充电并解决问题、使其按预期运行得更好。 我将在更多测试后更新。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bryan、

    感谢您提出有关 UCC27712-Q1的问题。

    您可能已经找到了问题、并找到了正确的解决方案。 完成此更改后、请返回此处确认您的发现或提出进一步的问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样。 引导电容器没有充电以跟随 Vhv。 看起来我将获得比 Vhv 高11V (此处为60V)的电压、这对该原型很有效。 生活又好了...

    谢谢。

    布赖恩