This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM 01:带降压的集成 USB-USB PD 源 IC

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, BQ25756, BQ25756E, PMP41083, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345525/usb-pd-chg-evm-01-integrated-usb-pd-source-ic-w-buck

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25756E、TPS25751、 BQ25620、BQ25798

您好!

我想将 USB/USB-C 仅充电(源)端口添加到具有现有直流电源轨的项目中。 很难对各种 PD 拓扑的所有选项进行分类、如果有人能向我指出正确的方向、我将不胜感激。

我正在寻找一款独立的 IC、它可以接受20-30V 直流输入、并为 PD 灌电流器件提供 USB-USB 协商和电压调节功能。 目标是减少器件数。 如果有任何双通道选项、我会感兴趣。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您还可以查看  用于 USB PD 充电解决方案的参考设计 PMP41083。 该解决方案 包括充电器 BQ25756或更低电压版本 BQ25756E 和 PD 控制器 TPS25751。 PD 协商需要某种主机通信。

    此致、

    克洛埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chloe:

    感谢您的答复。 没有集成度更高的解决方案? 控制器、降压转换器和 EEPROM 都会迅速变得非常大且昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    目前、TI 没有集成的 PD 充电解决方案。

    谢谢。

    克洛埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chloe、您好!

    感谢您的答复。 TI 是否提供适用于旧版"快速充电"USBA 协议的任何集成产品?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您是否参考了 USB 电池充电规范1.2版(BC 1.2)?

    我们具有 D+/D-检测功能的充电器可支持 BC1.2和其他非标准适配器。 BQ25620数据表中的第8.3.3.3节 提供了详细的概述。 BQ25620是1S 充电器示例、BQ25798是1-4节充电器示例。

    此致、

    克洛埃