主题中讨论的其他器件: USB2ANY、、 TI-CHARGER-GUI
大家好!
我开发了使用 BQ24295的演示板、有一种非常特殊的行为。
- 问题:如果 IC 无电压(无跳线设置)并且 D+/-线路未连接(无跳线设置)并且没有电池连接到系统、则上拉电阻器(SDA、SCL、INT)上存在"悬空"电位。
问题是这种潜力可能来自哪里。 可能 是通过电容接地耦合? 不幸的是、我还无法确定背后的原因。 -
其中更严重的问题是无法与 IC 进行通信、因为施加的电势会导致干扰(在 IC 正常上电时也是如此)。
这意味着我无法通过 USB2ANY 工具建立与 IC 的连接、也无法写入或读取任何寄存器。
不过芯片的充电功能是可以正常工作的。 此外、一旦达到电池的最终充电电压、开关也会正常工作。
我的原理图与 BQ24295EVM-549演示板的原理图之间的差异是:
- CE 引脚接地(电源地)。
- OTG 引脚接地。
- QON 未连接。
- 系统通过 USB type c 连接器上电。
- 电源地(PGND)和模拟地(AGND)通过0欧姆电阻器连接。
- USB c 连接器在其 CC1和 CC2引脚上连接了两个5.1k Ω 电阻器。
我真的希望这个问题能够得到解决。 提前感谢您的支持!
此致
亚历克斯