This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MC34063A 损坏。

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346878/mc34063a-mc34063a-getting-damaged

部件号:MC34063A

团队成员

正如在线聊天所讨论的那样、在 我正在进行的一个项目中、我们使用我们的控制器中的 MC34063A 作为直流/直流降压转换器。

例如1或2年。 我们的客户面临控制器的一些故障、在进行根本原因分析后、我们发现电源 IC 遭到烧毁或损坏。 附加图像和我们的功率 IC 电路、供您参考

请求您的支持人员来确定出现了什么问题。

   

谢谢

维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    不知何故、我无法将您照片的布局与原理图相匹配。
    无论如何、在您的设计中、3300µF 电容器似乎是唯一的输入电容器。
    此外、它距离转换器 IC 很远。
    对于降压转换器、输入电容器非常重要。
    它需要速度快、因此必须使用靠近转换器 IC 输入引脚的陶瓷电容器(可能是某些10µF)。
    此外、电解电容器需要高质量、低 ESR 和低 ESL。
    输入外观需要保持较小。 VCC 和 GND 引脚需要与陶瓷输入电容器建立短而实的连接、并且与电解输入电容器的距离也应尽可能小。

    我只能猜测当电解电容器老化时、过冲和下冲太多、并且转换器出现过大的应力。

    此致
    哈利