This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66200EVM:静态电流高于预期

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346364/lm66200evm-higher-quiescent-current-than-expected

器件型号:LM66200EVM

您好!

我将对 LM66200EVM 进行一些测试。

我将电池连接到 VIN2、VIN1上没有任何内容、将 LED 灯条连接到 VOUT。 我将电池输入端连接到万用表、以测量通过电池的电流。

当我将 ON 引脚拉高以 禁用负载时、我测量的电流高于预期。 从数据表中可以看出、电流应该是0.05uA-2uA、但得到的是700uA。 我可能会做错什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您是否有任何其他器件与 VIN2连接–任何示波器探头、负载、其他芯片的输入? 另外、您是直接向 ON 引脚施加高电压、还是使用 EVM 上的 JP1拉至高电平?

    谢谢。

    帕特里克