This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS25751:从 TPS25750迁移到 TPS25751

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25756, BQ25731, TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25750、BQ25756、BQ25713 、BQ25731

什么是 TPS25751?

  • TPS25751是一款具有集成电源开关的 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器、针对电源应用进行了优化。 TPS25751是 TPS25750的后继产品、可在增加新特性和改进功能的同时实现与 TPS25750相同的功能。  

为何迁移到 TPS25751?

  • TPS25751改进了受支持的电池充电器的 I2C 功能。 TPS25750中存在一些已知问题、这些问题在 TPS25751中专门针对 PD +电池充电器配对进行了解决。  

  • TPS25751实现了 液体检测可编程电源(PPS)等新功能
  • 增加了对 BQ25756等新 TI 电池充电器的支持

迁移到 TPS25751是否困难?

  • 否、TPS25750和 TPS25751可实现引脚对引脚的相互兼容。 如果您的设计正在使用 TPS25750、并希望迁移到 TPS25751、则可以移除 TPS25750并填充 TPS25751。  

  • TPS25751集成了与 TPS25750相同的功能、因此 TPS25751支持的任何特性也是 TPS25751支持的功能。  

在哪种情况下、我应该使用 TPS25750而不是 TPS25751?  

  • 不可以、由于 TPS25751具有相同的功能、同时其功能也得到了改进、因此所有新设计都应使用 TPS25751、而不是 TPS25750。

TPS25750

TPS25751

USB PD 策略管理器

集成在 PD 控制器中

集成在 PD 控制器中

是否需要外部 EEPROM?

电源角色功能

DRP

DRP

高电压 CC 容差? *

I2C 功能

I2C 控制器和目标

I2C 控制器和目标

IC 大小

4.0mm x 4.0mm (S 版本)

4.0mm x 6.0mm (D 版本)

4.0mm x 4.0mm (S 版本)

4.0mm x 6.0mm (D 版本)

实现易于使用的基于问题的 GUI?

支持 BQ2579x 电池充电器系列

是*

支持 BQ25713

是*

支持 BQ25731

是*

支持 BQ25756

支持液体检测和腐蚀缓解

支持 PPS 源

支持 PPS 灌电流

*= TPS25751中包含已知问题。 TPS25750没有计划来修复这些已知问题。