主题中讨论的其他器件: TPS25750、BQ25756、BQ25713 、BQ25731
什么是 TPS25751?
- TPS25751是一款具有集成电源开关的 USB Type-C
和 USB PD 控制器、针对电源应用进行了优化。 TPS25751是 TPS25750的后继产品、可在增加新特性和改进功能的同时实现与 TPS25750相同的功能。
为何迁移到 TPS25751?
-
TPS25751改进了受支持的电池充电器的 I2C 功能。 TPS25750中存在一些已知问题、这些问题在 TPS25751中专门针对 PD +电池充电器配对进行了解决。
- TPS25751实现了 液体检测 和 可编程电源(PPS)等新功能
- 增加了对 BQ25756等新 TI 电池充电器的支持
迁移到 TPS25751是否困难?
-
否、TPS25750和 TPS25751可实现引脚对引脚的相互兼容。 如果您的设计正在使用 TPS25750、并希望迁移到 TPS25751、则可以移除 TPS25750并填充 TPS25751。
- TPS25751集成了与 TPS25750相同的功能、因此 TPS25751支持的任何特性也是 TPS25751支持的功能。
在哪种情况下、我应该使用 TPS25750而不是 TPS25751?
- 不可以、由于 TPS25751具有相同的功能、同时其功能也得到了改进、因此所有新设计都应使用 TPS25751、而不是 TPS25750。
TPS25750 |
TPS25751 |
|
USB PD 策略管理器 |
集成在 PD 控制器中 |
集成在 PD 控制器中 |
是否需要外部 EEPROM? |
是 |
是 |
电源角色功能 |
DRP |
DRP |
高电压 CC 容差? * |
是 |
是 |
I2C 功能 |
I2C 控制器和目标 |
I2C 控制器和目标 |
IC 大小 |
4.0mm x 4.0mm (S 版本) 4.0mm x 6.0mm (D 版本) |
4.0mm x 4.0mm (S 版本) 4.0mm x 6.0mm (D 版本) |
实现易于使用的基于问题的 GUI? |
是 |
是 |
支持 BQ2579x 电池充电器系列 |
是* |
是 |
支持 BQ25713 |
是* |
是 |
支持 BQ25731 |
是* |
是 |
支持 BQ25756 |
否 |
是 |
支持液体检测和腐蚀缓解 |
否 |
是 |
支持 PPS 源 |
否 |
是 |
支持 PPS 灌电流 |
否 |
是 |
*= TPS25751中包含已知问题。 TPS25750没有计划来修复这些已知问题。