This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:如何借助 TC377将 MOSI 驱动至1?

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348396/bq79600-q1-how-to-drive-mosi-to-1-in-idle-state-with-tc377

器件型号:BQ79600-Q1

我们使用 Infineon TC377作为主机、MOSI 引脚的输出状态由主机发送的数据最后一位的状态决定。

根据 BQ79600数据表、当未将命令帧发送到器件中时、主器件应始终将 MOSI 驱动至‘1"。

如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunling:

    由于连续的低电平拉间隔将生成不同类型的 ping、因此 MOSI 引脚应驱动为高电平。对于 BQ79600、取决于 MOSI 引脚被驱动为低电平的时间。 由于我们不知道英飞凌的 IC 集,我建议联系英飞凌,了解如何将输出状态设置为在空闲时始终驱动为高电平。

    此致、

    大卫