请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600-Q1 我们使用 Infineon TC377作为主机、MOSI 引脚的输出状态由主机发送的数据最后一位的状态决定。
根据 BQ79600数据表、当未将命令帧发送到器件中时、主器件应始终将 MOSI 驱动至‘1"。
如何实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 Infineon TC377作为主机、MOSI 引脚的输出状态由主机发送的数据最后一位的状态决定。
根据 BQ79600数据表、当未将命令帧发送到器件中时、主器件应始终将 MOSI 驱动至‘1"。
如何实现?