This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43606-Q1:快速入门文件

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1, LMR43606-Q1, LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348601/lmr43606-q1-quickstart-file

器件型号:LMR43606-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43610-Q1、、 LMR43610

大家好、

您能否共享 LMR43606-Q1或其父器件的快速入门文件? 在 TI.com 上找不到该地址、并且没有用于此地址的 WEBENCH。 当电流限制实际上最大值为2.1A 时、LMR43610-Q1 WEBENCH 将建议我使用非常高的 Isat 电感器(7.5A)、因此我不确定它是什么

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:  

    感谢您的提问。 目前没有任何 LMR436xx 器件的快速入门文件。 Webench 可能找到一个列出合适电感器的列表、不一定是最适合您用例的电感器。  理想情况下、您的电感器饱和电流应该至少与最大值为2.1A 的高侧开关电流限制一样大。 只要您的电感器满足此要求并符合 LMR43610 数据表中的公式7、您的电感器就应该很好。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    谢谢、老实说、电感器超大了、这种事情使 WEBENCH 工具变得无关紧要、该电感器通常与 IC 本身一样昂贵、因此、如果有一个无源器件值得优化、那就是这个:(  

    您是否会借助 LMR43606提供一个电感器 PN? 电流限制为1.55A、Fsw 2.2Mhz、Vout 为3.3V

    此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:  

    就 LMR43606而言、我推荐 XGL4030-562MEC。 这是 EVM 上的一个、 根据我的经验、效果非常好。 数据表用户指南上的应用曲线 也使用了该电感器。

    谢谢!

    约书亚奥地利