This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37-Q1:直接连接到 VBAT

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348446/tps37-q1-direct-connection-to-vbat

器件型号:TPS37-Q1

大家好、

为了避免下面红圈中 SBD 处的压降、我想将 SNESE 引脚直接连接到 VBAT 端子。  

TVS 二极管的放置方式如下。  

I 与反向电池状况和 ISO 7637-2 pulse1 (-100V)、pulse3a (-300V)相关。  

是否存在连接此类元件的任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    我将通过电子邮件发布此主题、以便 进一步探讨这里的用例。

    谢谢。
    约书亚