This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:利用 TL7660将低(2.5V)直流信号反相

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345520/tl7660-inverting-a-low-2-5-v-dc-signal-with-the-tl7660

器件型号:TL7660

我正在完成敏感级联运算放大器系统的设计、该系统需要为每个运算放大器提供±2.5V 直流电源。 尽管我有一个双通道电源(1760A B&K DC 电源)、但最好只使用一个电源通道、因为我需要另一个通道来为其他硬件供电。 我发现 TL7660对于我的初步设计而言是可行/有前途的组件、并使用相应数据表的图3和8配置到下面的设计中(必须在 TINA 上为 TL7660制作模拟模型):

但是、我对电压转换器的工作原理不是很了解、我想确认几个问题(为我普通的问题道歉):

  1. 我想确认的是、逆变器能够转换直流信号、而不仅仅是交流信号。 这个之前关于组件的文章使我认为它不是… TI e2e.ti.com/.../tl7660-operating-frequency
    (数据表显示它有一个开关频率、我认为该频率与内部 IC 系统有关… 但我真的不确定它是否需要外部交流输入来正确驱动。)
  2. 由于振荡频率、对于直流输入、输出是否为交流信号?
  3. 如果我计划将 TL7660的反相输出耦合到我的运算放大器的 Vee 轨、运算放大器的负载是否会影响我将振荡器频率调低至~ 1kHz 的能力? (我尝试用运算放大器系统放大的信号调制在10kHz、因此我不希望 TL7660中的10kHz 额外开关噪声耦合到运算放大器。)

此外、我对我所设想的系统的噪声去耦有疑问、因为1760A B&K 电源非常嘈杂( 如果此问题应是单独/独立的论坛帖子、请告知我 )。

  1. 除了使用旁路电容器来移除/补偿电源的瞬变之外、TL7660与运算放大器电源引脚耦合时还会产生… LDO 是否是稳定 Vcc 和 Vee 电源电压的有效选项?

非常感谢您花时间阅读我的问题、希望不会给您带来不便。

e2e.ti.com/.../PowerSupplytoRails.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    感谢您使用 E2E 论坛。
    由于本周四和周五的公共假期、此设备的专家不在办公室。
    请在下周开始回复。

    此致、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家的参与、Stefan。

    愉快的假期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,ö ll

    感谢您的答复。

    尊敬的 Camiel:

    是的、开关频率由内部块确定。 但仍然可以通过 调整 OSC 引脚的电容器来修改。

    输出仍为直流、反相电压、而不是交流电。

    改变 Cosc 以修改开关频率。 但也可以同时更改 C1和 C2。  

    我对 LDO 了解不多、但您可以提出另一个问题来询问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    感谢您确认、直流输入(V+)将成为使用 TL7660的反相直流输出(Vout)。 我会在另一个论坛/帖子中发布有关 LOD 的问题!

    祝你度过美好的一天!