This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:限流的详细操作、DPPM

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347410/bq24070-detailed-operation-of-current-limiting-dppm

器件型号:BQ24070

Garrett、您好、

我对 DPPM 有疑问、因为它与 BQ24070的电流限制和防止损坏相关。

在我们的设计中、电池是单节18650锂离子电池、芯片由额定功率为12W 的5V 输出交流到直流壁式适配器供电。

电池的标称充电电流为1A、BQ24070必须提供的标称负载为200mA。

假设该单元正常运行、然后由于某种原因、由于故障产生了高负载电流、但它不是短路...假设(理论上)在输出电压为4.4V 时为6A。

根据我从数据表中获得的理解、此器件将从交流适配器获取最大电流、然后用电流对电流进行补充。

但是、该器件的最大输出电流为4A (来自绝对最大值表)、我假设该电流基于晶体管尺寸或键合线额定值等。

我的问题是:
18650电池有很多提供电流的能力、如果 OUT 上的电压不下降、该器件是否会以其他方式限制电流、以防止由于提供过多电流而造成损坏?

我假设如果存在短路、OUT 上的电压会足够低、能够触发短路保护、但我写入的示例有一点不同。

提前感谢!
杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    BQ24070具有过热保护功能、如果功率耗散导致 IC 过热、则 OUT 引脚将与 IN 引脚断开。 电池补充装置不存在同样的过热保护。 允许 BAT 继续向 SYS 放电。 如果输出负载足够大、使得 OUT 电压低于电池电压200mV、电池 FET (Q2)也将关闭。

    对于您提供的示例、这种短路保护(BAT 至 OUT)和热保护的组合应限制通过 BQ24070的电流。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:


    感谢您的回答。 我将向您详细介绍我们的系统、这将引出另一个问题。

    大多数时候、该单元处于低功耗模式、此时它在 BQ24070的4.4V 输出上消耗100-200mA 的电流。 当电机执行其主任务时、它将由电池供电、并且我们实施了一个并联的高电流路径来提供负载电流(当高电流路径打开时、禁用针对负载的 BQ 输出)。 高电流负载将具有由电池供电的6-7A 脉冲电流。

    我正在思考故障情况、我的问题是、如果 CE 引脚低电平(电池使能到输出)并且如果由于故障电路负载电流超过4A、BQ24070将发生什么情况。 它会炸制键合线吗? 提出此问题的另一种方法是、造成绝对最大负载电流额定值为4A 的原因是什么?

    谢谢

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    绝对最大额定电流基于 BQ24070可以处理的最大电流。 如果从 BAT 引脚到 OUT 的传输电流大于4A、则存在器件损坏的风险。  

    我可以在本周进行测试并与您联系、但如果 OUT 引脚负载电流增加到4A 以上、Q2 FET 应关闭、以防止进一步的电流流动。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    如果您可以测试大于4A 的电流从 BAT 流向 OUT 的场景、看看 Q2是否关闭、那将是很好的。

    谢谢!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    我已在实验室中验证、当负载电流增加到4A 时、内部 FET (Q2)会关闭以断开电池与输出的连接、并防止任何进一步的电流流过 BQ24070。

    在多次测试此场景后、我确认 BQ24070仍然可以按预期充电。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    这是个好消息! 很棒的特色!

    再次感谢!

    此致

    杰瑞·莫尔纳