This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:DSBGA YCK0004封装

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348596/tps7a20-dsbga-yck0004-package

器件型号:TPS7A20

文档 4226008/B 未提供参考 D 和 E 的测量值。这似乎是许多封装的趋势、其中未包含测量值或封装图本身未包含在数据表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、  

    感谢您指出这一点、团队正在努力更新此图纸。

    同时、D 和 E 的最大值均为0.636mm、最小值均为0.596mm。  

    Br、

    埃林