This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:热迟滞输出范围

Guru**** 2580965 points
Other Parts Discussed in Thread: REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346375/ref5040-thermal-hysteresis-output-range

器件型号:REF5040

您好、TI 专家。

我现在使用 REF5040参考、发现了一个问题:

该器件在40°C 的恒定温度下进行校准、然后关断一晚、然后第二天导通、以将温度保持在40°C、此时 REF5040的电压会变大。

我还在手册中发现了相关内容"热迟滞"热滞后,一般含义是当基准从其他温度恢复到初始温度时,其输出电压不能完全恢复,会有一定的偏差。 手册仅提供公式、而不提供偏差范围。 我阅读了 REF54xxx 手册、发现它有范围。

REF5040的热迟滞范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    Unknown 说:
    设备在40°C 的恒定温度下校准,然后关闭一晚,然后第二天开启以保持40°C 的温度,此时 REF5040的电压变得更大

    您由此看到的电压总变化是多少? 器件在夜间关闭时的温度是多少?

    第9.3.3节对 REF50的热迟滞进行了如下说明:

    REF50数据表的电气特性表对典型值进行了进一步说明:

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    因为我有一段时间没有收到您的回复、我将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请回复此消息以重新打开该主题帖。

    谢谢。

    杰克逊