This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:输出不稳定

Guru**** 2513785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348605/tlvm23615-the-output-is-unstable

器件型号:TLVM23615

我正在尝试在电机驱动器中使用该模块为以相位为基准的电路供电。 这是24V 系统、所以没有什么特别之处。 输入为12V -稳定、尽管纹波大约为0.5Vpp。 电机 PWM 关闭时、输出正常(5V、稳定)。 但是、当 PWM 打开时、输出电压变为高电平(接近7-8V、然后在短时间内关闭)。 幸运的是、负载电路未损坏、但无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到这些问题。

    您能否提供原理图供您审阅以及您可能具有的用于说明该问题的任何波形捕获?