This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:有关充电电流的问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348568/bq24640-question-about-charge-current

器件型号:bq24640

您好!

我的客户有一些问题、如下所示。

Q1:7.3.2输出电流调节
在输出电流调节方面、设定的最大充电电流、峰值电流、谷值电流或平均电流是多少?

Q2:充电电流调节精度
数据表指定了 VIREG_CHG = 40mV、20mV、5mV 和1.5mV 时的充电电流调节精度。 如果 VREG_CHG > 40mV、情况如何? 充电电流调节精度会变得更高? 您能否显示 VIREG_CHG 范围= 50mV 至100mV 时的"充电电流调节精度"数据?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko:

    Eric Wong 说:
    Q1:7.3.2输出电流调节
    在输出电流调节方面、设定的最大充电电流、峰值电流、谷值电流或平均电流是多少?
    [/报价]

    输出电流调节功能可设置最大电流。

    Eric Wong 说:
    Q2:充电电流调节精度
    数据表指定了 VIREG_CHG = 40mV、20mV、5mV 和1.5mV 时的充电电流调节精度。 如果 VREG_CHG > 40mV、情况如何? 充电电流调节精度会变得更高? 您能否显示 VREG_CHG 范围= 50mV 至100mV 时的"充电电流调节精度"数据?

    我们没有提供准确答案的日期。

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    感谢您的答复。
    让我再确认一下。

    问题1:
    最大电流意味着峰值电流?

    问题2:
    即使 TI 不共享数据、在 VREG_CHG > 40mV 时、充电电流调节精度理论上可能 更高?

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko:

    Eric Wong 说:
    Q1:
    最大电流表示峰值电流?

    Eric Wong 说:
    Q2:
    即使 TI 没有要共享的数据、当 VREG_CHG > 40mV 时、充电电流调节精度理论上可能会 更高?

    是的,理论上它可以更高,但没有数据我不能确认。

    此致、

    克里斯蒂安