This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901-SP:UC1901-SP

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346983/uc1901-sp-uc1901-sp

器件型号:UC1901-SP

我还能获得 此组件的准确数据(Lifetest 报告、参数漂移...)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Paul、

    很遗憾、我们无法提供所需的离线数据。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、我将使用该器件对电路进行一些详细分析、我有几个问题

    1.如果反馈输入电压低于最坏情况的 IC 会发生什么情况。 内部基准电压、例如最坏情况下的反馈电压为1.36V、而最坏情况下的内部基准电压为1、45V。

    2.由于占空比和开关频率是固定的、IC 是如何工作的。 对高于或低于内部基准电压的反馈电压的响应

    3.基准电压容差如何影响具有额外温度容差的输出驱动电压,输出驱动电压会因容差的额外影响而增加还是降低。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Paul、

    您使用此器件的方式是闭环转换器、对吗? 因此、任何控制设备都应尽量使它们接近。 您的控制器件将如何处理这种情况?

    2、通过调幅完成。

    3.输出驱动电压通常会发生变化,因为这就是振幅调制。 您所指的图形是峰值摆幅、它与基准电压容差没有太大关系。

    您目前使用此器件的情况如何?
    该器件最好被视为具有振幅调制输出的误差放大器。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用此器件来驱动变压器、该变压器用于跨越接地边界以闭合环路、我具有5V 输出和4%容差、我在 FB 分压器中使用0.1%的电阻器。 我正在实现的方法与 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc1901.pdf?ts = 1712620883411中的示例非常相似、 图 4.  

    我有 FB 电压超过1.5V 基准电压的临界情况、我观察到当我超过该 FB 电压时模型不会运行、这种情况下会发生什么情况?  

    您使用此器件的方式是闭环转换器、对吗? 因此、任何控制设备都应尽量使它们接近。 您的控制器件将如何处理这种情况?

      ***该部件正用于隔离式正向转换器的 FB 闭环中,如果超过数据表中的最大参考电压,该部件的电源轨是否能达到最大振幅电压? 如果我的身高较低、我还会怎么样。  

    2、通过调幅完成。

    ****峰值幅度是什么以及驱动/控制它的是什么  

    3.输出驱动电压通常会发生变化,因为这就是振幅调制。 您所指的图形是峰值摆幅、它与基准电压容差没有太大关系。

    ****参考电压控制是什么?因为在模型中,如果超出最大参考电压,就不会运行,或者整个接地边界的输出电压,变压器的输出电压为0伏。  

    ****我的 FB 电压是否必须在数据表中显示的基准电压范围内,或者模型是否损坏,这就是为什么它不能在该范围之外运行的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的实施方案的副本、我需要一个次级电压来调节2.5V 的基准、我如何驱动振幅来增加驱动电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Paul、

    我会查看这里以供参考:
    https://www.ti.com/tool/TIDA-070002

    只需偏置次级侧的电压即可提供帮助。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、这与我使用此器件的方式相同、但我需要执行一些详细的分析、并且确实需要回答这些问题。

    我有 FB 电压超过1.5V 基准电压的临界情况、我观察到当我超过该 FB 基准电压时模型不会运行、这种情况会发生什么情况?  

    您使用此器件的方式是闭环转换器、对吗? 因此、任何控制设备都应尽量使它们接近。 您的控制器件将如何处理这种情况?

      ***该部件正用于隔离式正向转换器的 FB 闭环中,如果超过数据表中的最大参考电压,该部件的电源轨是否能达到最大振幅电压? 如果我的身高较低、我还会怎么样。  

    2、通过调幅完成。

    ****峰值幅度是什么以及驱动/控制它的是什么  

    3.输出驱动电压通常会发生变化,因为这就是振幅调制。 您所指的图形是峰值摆幅、它与基准电压容差没有太大关系。

    ****参考电压控制是什么?因为在模型中,如果超出最大参考电压,就不会运行,或者整个接地边界的输出电压,变压器的输出电压为0伏。  

    ****我的 FB 电压是否必须在数据表中显示的基准电压范围内,或者模型是否损坏,这就是为什么它不能在该范围之外运行的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Paul、

    我观察到当我超过该 FB 基准电压时模型不会运行、这种情况下会发生什么情况?  

    该模型不幸不是伟大的。

    该器件是否能够轻松实现最大振幅电压? 如果我的身高较低、我还会怎么样。  

    该器件的振幅会随误差放大器输出而上下移动。
    误差放大器输出会随基准电压而上下波动。

    峰值幅度是多少?驱动/控制它的是什么?

    列出的参数及其随温度的变化。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您能不能摆动一下模型、看看当超过 Vref 容差时为什么它会起作用?您能让模型开发人员来看看它吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Paul、

    这一特定的模型模型是在采用标准模型验证程序之前创建的。 它可能尚未针对您的运行条件进行验证、因为它生成的结果似乎无效。

    很遗憾、您将无法使用该模型验证您尝试测试的内容。

    谢谢。
    丹尼尔