This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:尽管遵循了与 TI Webench 设计器完全相同的电路、但没有 VOUT

Guru**** 2502545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337916/tpsm63602-no-vout-inspite-of-following-the-circuit-exactly-as-the-ti-webench-designer

器件型号:TPSM63602

您好!

我们为应用设计了一个电源电路、采用 Webench 设计工具、其中电路将由 LIFEP04 4S 电池组供电、我们需要将电压降至5V 直流电。我们选择 TPSM63602V5是因为其易于使用、高效且 设计、我们无法在 VOUT 上获得超过10-20mV 的电压!

您能帮助我们指出错误吗? 我们已经多次查看数据表、但唯一使我们不能确定是否将 Rboot 与 GND 短接的原因是我们尝试了将 RBOOT 与接地隔离、但在输出电压方面没有成功

WEBENCH 原理图

我们的原理图

我们的布局!

请注意、我们正在尝试在此时没有任何负载的情况下检查输出电压。 让我们知道添加负载是否会改变任何情况。  

我们为其提供7.5V、10V 和15V 的输入电压、但在所有输入下、我们都没有获得任何输出、但我们的电源确实显示该电路正在消耗10mA。

EN 短接至输入 VCC、因此 IC 本来应该打开、但正如我们说过的、我们没有得到任何 VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rboot 不应连接到 GND。 如果将 Rboot 隔离到 GND、则问题可能仍然存在、因为器件可能已损坏。 将 PCB 上的 Rboot 连接与 GND 隔离后、请将旧器件替换为未使用的新器件、同时将 Rboot 短接至 GND。  

    除了 Rboot 连接外、原理图和布局看起来不错。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是 Webench Designer 应该在原理图中推荐! 我正在将设计报告添加到该注释中、您可以在 WEBENCH 中交叉检查是否是错误吗?e2e.ti.com/.../WBDesign20.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 不应建议在 Rboot 和 GND 之间建立连接。 我们将与我们的团队合作、在 Webench 中纠正此误差。 目前、请勿在您的设计中将 Rboot 连接到 GND。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们有一段时间没有听到,我将关闭这个话题。 如果您有更多问题、可以回复此主题或打开新主题。

    此致、