This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:初始运行问题

Guru**** 1555290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348447/tps6594-q1-question-initial-operation

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

PMIC 团队您好!


我已经将电路板配置为通过应用 TPS6594133ARWEQ1来驱动 TDA4VH、

但我想问一下、因为 PMIC 不工作。

*输入状态
1. VSYS_3V3:正常
2. VCCA_3V3:正常
3. OVPDRV:确定
4. EN_DRV:正常
5. nPWRON/enable:ok

* VOUT 引脚没有电压输出,只有下面的波形,

 只有以下波形 从 VOUT_LDO2引脚产生一次。

*请告诉我需要检查哪些硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seung:

    所以这个输出波形显示了15次加电尝试、这意味着它达到了恢复计数器并且在 VCCA 电源(通过 VSYS)完全关闭且进行了冷启动之前将不再加电。

    之所以会这样、是因为在上电序列期间遇到错误。

    现在有两种方法来找出原因:

    1.回读 I2C 以回读导致错误的中断、器件地址0x48和寄存器地址0x5A 至0x6C。

    2.用示波器进行探测,看看哪个电压轨停止了,看看它在序列中停止了。

    或者这两者的组合、我建议执行1。 然后尝试2. 如果您能、因为它比不是电源轨误差的示波器捕获可以提供更多详细信息。

    从 TO_ACTIVE 的数据表中:

    Br、

    尼古拉斯