This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:有关 Fusion Digital Power Designer 设置的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348393/tpsm8d6c24-question-about-setting-for-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

客户正在使用 Fusion Digital Power Designer 验证 TPSM8D6C24配置。

(替换为 TPS546D24A)

在配置这些设置时、补偿部分将更改为预期相同的值、但字节部分将不会反映在设置中并保持固定。

引脚搭接也似乎反映了该固定值、并且不发生变化。

这是否意味着补偿由增益设置自动确定?

(=没有其他方法可以调整补偿值?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佐俊

    1) 1) 如果融合在命令代码更新时不更新显示屏中的某些子设置、或者在子设置更改时不更新十六进制值。 如果是这样的问题、您应该能够通过使用顶部下拉菜单中的器件-> Refresh All Parameters 选项获取更新。

    2) 2)如果您在启用输出时进行更改、器件不会更新补偿设置。 可以写入命令、并将值存储到 NVM 中、但更改不会影响性能。 如果要测试瞬态性能、则应在更改 COMPENSATION_CONFIG 之前禁用 VOUT。

    3) 3)如果您希望在通电期间保留更新的补偿设置、则需要更新 COMPENSTION_CONFIG 的 PIN_DETECT_OVERRIDE (如果需要、还会更新其他设置)并将更改存储到 NVM 中。

    谢谢!

    救世主