This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:输出电容器计算

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348283/lmr50410-q1-output-capacitor-caculation

器件型号:LMR50410-Q1

大家好!

 在数据表第9.2.2.5节中、提到部分输出纹波是" 由电感电流纹波对输出电容器进行充放电引起"、并给出了以下公式。 我在理解 分母中的系数8时遇到了一些困难、把它放在这里的含义和原因是什么?

另外、在下一部分中、它给出了另一个公式、用于计算存在大电流阶跃时的输出电容。

我可以看到分子上的8代表8个时钟周期、但乘以1/2?的点是什么

还有一点、

这两个方程是从 Q=C*V=I*t 得出的吗?

非常感谢、

远兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的元兆三:

    我不确定这些方程是如何推导的。

    您或许可以在网上找到一些介绍推导过程的学术论文。

    对于第一个与输出纹波有关的方程、第二个方程与负载瞬态有关。

    您还应该考虑实现稳定性所需的输出电容。 确定的热性能。

    所有三项中的最大值是您应该为您的设计选择的值。