请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 迪亚尔斯、
BQ76952用作4串电池的 AFE、当 电池电压降至1.5V 以下时、BREG REG1.8 REG1 REG2没有输出。
数据表似乎显示 LDO 正常工作时的迷你电压为4.7V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
这不是数据表试图说明的情况。 这是测试 BJT 前置稳压器余量的测试条件。 但所需的余量电压最多可为1.91V。
如果使用 BJT 前置稳压器、则需要额外的电压来正确调节 REGIN。 例如、为确保 LDO 电压保持在3.3V、REGIN 电压应大于~4.1V (根据数据表规格)。
为了使我们的前置稳压器在 REGIN 引脚上保持~4.1V 的电压、集电极电压需要为~6.7V。 (VBE + 4.1V + VBREG_HDRM = 0.7 + 4.1 + 1.91 =~6.7V)。 这是 BJT 集电极上要求的电压、以确保 REGIN 在引脚上获得正确的电压。
使用4S 系统和1.5V 单节电池时、您只能获得~6V 的电池组电压、如果在 BJT 路径上使用二极管、电压可能会进一步下降。
如果您希望 LDO 在该低电压下正常工作、则需要另一个降压电路。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙