This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25185:LM25185是否可以用于隔离式直流/直流转换器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25185, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347793/lm25185-can-lm25185-be-used-for-isolated-dcdc-converter

器件型号:LM25185
主题中讨论的其他器件: LM5185

大家好!

我的一个客户正在考虑将 LM25185用于其新产品。

他们希望使用 LM25185构建以下规格的隔离式直流/直流。
[规格要求]
VIN=DC9V~36V (24V 典型值)
VO=DC3.3V+/-2%
Io=4A (13.2W)
优先考虑的是小尺寸解决方案。
使能对输出开/关的控制。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
LM25185是否满足其要求?

问题2.
是否需要特殊的变压器?  

问题3:
是否有其他解决方案或器件来满足要求?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    Flybuck 拓扑严重受功率限制。 并不直接调节拓扑的隔离式输出。 只有初级侧得到调节。 此外、整流器二极管本身就有损耗。 此外、还有其他限制、例如负载/线路调节。  因此、我不建议为此应用做隔离式降压设计。

    您可以考虑反激式设计。  

    https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/flyback-controllers/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marshall:

    非常感谢您的答复。

    我认为  LM25185是一种反激式控制器、该器件可用于电源。
    您是否认为使用 LM25185设计电源很困难?

    我可以再问一个问题吗?
    LM25185和 LM5185之间的点是什么?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya 您好、是的、LM (2) 5185可以正常工作、我们有许多工具可以帮助您进行设计。

    差异是 两个器件之间 Vin 的额定电压。  其他方面性能相同。