This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:webench 中的建议性设计是否满足直流/直流的相位裕度?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347665/tps54425-does-suggestted-design-from-webench-satisfy-phase-margin-of-dcdc

器件型号:TPS54425

团队、您好!

现在、我们正在考虑 TPS54425的原理图。
您能帮我们吗?

我们的要求是制造电路与以下的情况。

输入电压为12V
输出电压5V
输出电流1.1A
长2.2 μ H

正如您知道的、WEBENCH 已用推荐的电路回答了我。
但 WEBENCH 现在不支持"Board Plot"。

我在数据表中找到了有关相位裕度信息的说明。
但我不确定所请求的相位裕度曲线是多少。

描述如下。 以下是 TPS54425数据表信息。

-------------------------------------------------------

低频相位是180度。 在输出滤波器极点频率下、增益以每十倍频程-40dB 的速率滚降、且相位快速下降。  

D-CAP2引入了高频零点、将增益滚降的速率降为每十倍频程-20dB、并将相位增加到零点频率之上每十倍频程90度。
为输出滤波器选择的电感器和电容器必须确保公式4的双极点

位于高频零点以下、但又足够接近、相位提升提供的高频零点为稳定电路提供了足够的相位裕度。

-------------------------------------------------------

因此、我不确定 WEBENCH TPS54425设计 在交流传输特性中的相位裕度是否得到了 TINA TI 的结果。

您能否查看随附的文件设计?

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_17953102_5F00_9 tsc

此致、
明石