This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25173, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348372/bq25792-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25173BQ24640

BQ25792 -->此 IC 是否支持对电容器进行充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agxin:

    任何锂离子充电器也可以为超级电容器充电。  但是、由于锂离子充电器具有涓流(~100mA 充电电流)和预充电(~10%快速充电电流)阶段、因此获得超级电容器电压高于通常~2.5V 的初始时间很长。  如果您的输入电压较低、可以试试 BQ25173 800mA 超级电容充电器。  如果不需要或您需要更高的充电器电流、我建议使用 BQ24640。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也看一看这一点。  https://www.ti.com/lit/an/sluaao7/sluaao7.pdf

    此致、

    杰夫