This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:您能否查看我们的 TPS54425原理图?

Guru**** 2509415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347860/tps54425-would-you-please-check-our-schematic-of-tps54425

器件型号:TPS54425

团队问候  

您能否查看我们的 TPS54425原理图?

如果您有任何问题、请告诉我。

这种电路的使用方式如下。

输入电压为12V

输出电压5V

输出电流1.1A

TA:85℃

我们认为它不满足相位裕度。

此致、

明石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi:

    感谢您的联系。 请让我检查一下,并尽快回到你。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia

    太棒了!
    您能否在日本时间明天上午回答问题?
    感谢您的专业支持。

    此致、
    明石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi:

    我会建议您可以遵循如下所示的 Webench 设计:

    电源设计器(TI.com)

    我注意到您没有添加 CFF。 对于5Vout 应用、我强烈建议您添加 Cff 以获得更好的环路响应性能。 否则、相位裕度会不好。 谢谢!

    BRS

    卢西亚