您好!
我在 Flybuck 转换器中使用 LM5169设计了两个24V 隔离式电源。
您能否查看以下原理图并提供您的建议?
我已经对此原理图进行了原型设计、并且在启动时遇到了一个问题。
为了正确启动12V_PRIM1、我必须在初级侧(例如100Ω)施加负载。
然后、当直流/直流转换器启动时、我可以移除负载、而 Flybuck 在12V_PRIM1、24V_ISO1和24V_ISO2上正常工作。
所以我有一个问题、如果我们只需要隔离式电源24V_ISO1和24V_ISO2、我们是否必须加载初级侧?
谢谢你。
此致