This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122MHX 低侧降压应用问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347647/lm5122-lm5122mhx-low-side-buck-application-issue

器件型号:LM5122

您好  

  我是 Frank  

  我们解决了 用于低侧降压(作为充电器的客户要求)的 LM5122MHX 输入56V 输出53.5V/10A 的一些问题

  下面有一些问题

  1.如果您 在低侧降压原理图上体验过 LM5122MHX、您会给我一些建议吗?

  2.当我们使用主原理图 W/从时,似乎可以加载到2A 继续(目标是每相5A ),但当我们使用2相(主/从),似乎板会损坏  

    但我们不知道如何...

 因此、如果您有任何想法/建议可以分享给我们、

下面是主器件/从器件/环路/波形  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我们的低侧意味着麦克风罩连接到 GND-Bus、而不是 V-Bus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    遗憾的是、我对低侧降压应用的体验相当有限。

    从器件的角度来看、有一个点引起了我的注意。
    感应电阻器位于输入端、这意味着它仅检测一半时间(高侧 FET 闭合时)的电感器电流
    要实现功能齐全的检测、电阻必须直接位于电感器上。
    但是、我不确定这是否能完全修复该应用程序。

    是否可以共享功率级的完整原理图部分?
    现在、我无法看到 FB 迹线连接在了什么位置。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    正如我们内部讨论的那样、我可以将主总线原理图的部分原理图更新为降压功能的相对原理图

     并 合并从器件/主器件 IC 部分,FB 仅在主器件/从器件原理图中  

    要实现完全正常的检测、电阻必须直接位于电感器=>

    我们讨论内部  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的更新。
    很抱歉、但我仍然很难完全理解这个功率级。
    输入侧和输出侧是否具有单独的 GND 连接?
    我可以看到输出已连接到 ISO_GND。 输入侧接地连接在何处?

    如果将它们连接到相同的接地电平、则输入和输出电压之间不会有任何差异、因为它们是直接连接的。

    我还收到了一位同事的反馈、认为不应将感应电阻器放置在开关节点(SW1)上、因为它需要恒定的电压。 这意味着我上一次的答复不能直接作出。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯