This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:TPS63901YCJR 尺寸过大

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347723/tps63901-tps63901ycjr-out-of-size

器件型号:TPS63901

您好

我们测试的此产品的封装尺寸与数据表不一致。 数据表为1.49、但测量值为1.512

您能帮助确认为什么会出现这种异常情况吗? 是否存在大于1的容差范围

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 颖骄、

    1.49mm 是我们的最大封装尺寸、 它从我们这边获得。

    我恐怕这里有一些测量错误、请确认。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    但实际上、我们的测量中有一个小误差。 该器件从 TIstore 购买。 您能帮助确认其原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 颖骄、

    首先、应确保测量结果是100%正确的。 对吧?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这种材料是我们常用的材料、我们一直以此类方式进行测试、并且它始终如一

    只有这次它超过了1.49。 您能帮助确认原因吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 颖骄、

    我再次与我们的 PE 团队核实、恐怕您是对的。

    DS 中的大小不正确、实际大小应为1500±20um

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否提供相关文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否提供相关文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 颖骄、

    恐怕它们仅在内部使用、但我们会进一步修改 DS 中的错误。 然后您可以从 DS 中看到正确的尺寸信息。

    感谢您的热情提醒。

    此致

    陶氏