This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:TPS6282x 开关电流限制和断续短路保护

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348352/tps62825-tps6282x-switch-current-limit-and-hiccup-short-circuit-protection

器件型号:TPS62825

根据数据表
尽管过流检测的检测时间列为32个周期(约13μs)、
计算32个周期(在2MHz 上)
1/2,200,000 * 32 = 145us。
该计算结果与13us 不同、但32个周期的周期数是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算中存在错误。 结果是14.5us 而非145us。

    此外、在电流限制运行中、频率不会恰好是2.2MHz。 这是因为当电感器电流达到电流限制时、高侧相会终止。

    此致、

    瓦伦