This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:固定开关频率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348180/tlv62568-fix-the-switching-frequency

器件型号:TLV62568

大家好、

如何修复1.6MHz 的开关频率?  因为它太接近1.575GHz 的 GPS 频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TLV62568的典型开关频率在1.5 MHz ,取决于输入电压、输出电压和负载,参见数据表。

    GPS 频率范围在1.575 GHz 它不靠近我们的器件。

    此致、SEPP