This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003

Guru**** 2502015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346485/bq51003-bq51003

器件型号:BQ51003

您好!

关于"BQ51003:在对 VRECT 进行强耦合时无功率传输"相关帖子、我已将通信电容更改为4.7nF、6.2nF、8.2nF 和10nF。 最初、通信电容器为22nF。

10W 充电器的最佳结果是8.2nF (56µH、转移电容器是43nF)对于5W 充电器、它运行良好。 不管怎样、如果 TX 和 RX 线圈完全对齐、则传递周期性地停止(仅在几秒内保持稳定)。

我无法减小电感、因为品质因数低于标准要求。  

有什么想法吗?

BR/

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、您好!

    Bill 是 OOO 今天,明天会回来看看这个,因为他熟悉的背景的另一个职位。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是另一个员额的延续。 我对这个问题的根本原因仍然感到困惑。

    BR/

    A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allain

    我要将转换内容移至电子邮件。

    会向您发送一条包含我的电子邮件地址的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错:)