This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146的 EN/UVLO 问题

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348245/lm5146-en-uvlo-question-of-lm5146

器件型号:LM5146

您好、TI!

如果 LM5146在 待机模式下工作、您是否愿意分享更多信息?

 在0.4V~1.2V 期间、EN/UVLO 期间输出的电压和电流是多少?

Br

凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    当 EN/UVLO 电压处于该中间状态时、VCC 将启动、但不会进行开关、因此不会向输出端提供能量。 引脚说明表中显示的内容也对其进行了说明。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当 EN/UVLO 为0.4~1.2V 时、将没有输出。  

    谢谢 Timothy。  

    Br

    凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。