This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:电源管理论坛

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347807/lm2623-power-management-forum

器件型号:LM2623

你好
我有一个问题。

VDD 必须输入3-5V。 因此、如果输出电压为10V、是否可以将输出电压处的电阻分压电压连接到 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 电阻分压器为 VDD 生成3-5V 电压。

    此致