主题中讨论的其他器件:TPS61094
你好
我们正在设计一种通常使用大约20-30uA 电流的物联网设备、在传输 NB-IOT LTE 时使用200mA。 电路板由1x 8500mA Li/SOCI2电池供电(电压约3.4v)
我们需要 TPS61094输出3V3以便为 SIP MCU/调制解调器供电。
在这种情况下、当 TPS61094在自动降压升压模式下运行时、绝不会进入降压模式并为超级电容器充电、因为输入电压几乎与目标输出电压相同。
我当时想使用 MCU 来控制 MODE 引脚、并将 TPS61094设置为强制降压模式、以便为超级电容器充电;就在器件传输信号之前、我会将 TPS61094设置为自动降压升压模式、以便由超级电容器作为电池的补充。 传输完成后、我将再次将 TPS61094置于强制降压模式。
解决方案是否起作用、是最佳的功耗优化解决方案吗?
Br
亨里克