This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094EVM-066:未进入降压模式并为超级电容器充电

Guru**** 1179020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345901/tps61094evm-066-not-entering-buck-mode-and-charge-supercap

器件型号:TPS61094EVM-066
主题中讨论的其他器件:TPS61094

你好

我们正在设计一种通常使用大约20-30uA 电流的物联网设备、在传输 NB-IOT LTE 时使用200mA。  电路板由1x 8500mA Li/SOCI2电池供电(电压约3.4v)

我们需要 TPS61094输出3V3以便为 SIP MCU/调制解调器供电。

在这种情况下、当 TPS61094在自动降压升压模式下运行时、绝不会进入降压模式并为超级电容器充电、因为输入电压几乎与目标输出电压相同。

我当时想使用 MCU 来控制 MODE 引脚、并将 TPS61094设置为强制降压模式、以便为超级电容器充电;就在器件传输信号之前、我会将 TPS61094设置为自动降压升压模式、以便由超级电容器作为电池的补充。 传输完成后、我将再次将 TPS61094置于强制降压模式。

解决方案是否起作用、是最佳的功耗优化解决方案吗?

Br

亨里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    感谢您使用 E2E 论坛。
    由于本周四和周五的公共假期、此设备的专家不在办公室。
    请在下周开始回复。

    此致、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    感谢您使用 e2e。

    TPS61094可以在运行时支持切换模式引脚。

    但我对您下面的描述有点困惑、

    就在设备发送前、我会将 TPS61094置于自动降压升压模式、从而由超级电容器作为电池的补充

    补充模式意味着 VOUT 引脚的输出电流同时来自 Vin 和超级电容器、TPS61094不支持 Vin 电池由超级电容器充电。 因此它无法正常工作。

    我想知道在传输数据时、为什么需要超级电容器作为电池的补充?

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超级电容器不对 Vout 进行补充、则在我们的器件传输数据时、由于 LTE 调制解调器的高负载、电池电压会下降至高电平。  

    我的想法是让 TPS61094在强制降压模式下运行、以确保为超级电容器充电。 就在 LTE 调制解调器传输之前、我会将 TPS61094置于自动降压升压模式、因此会由超级电容器进行补充、以保护电池免受高负载的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    听起来在传输时、您希望超级电容器升压到 VOUT、这样电池电压就不会下降太多。 这是您想要的吗?

    如果我的理解是正确的、则可以对 TPS61094执行此操作。  

    如果有其他问题、请告诉我。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我们想要实现的:-)

    感谢您的帮助:-)