This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS6293x

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347292/tps62933-tps6293x

器件型号:TPS62933

您好、TI 专家:

  在尝试创建新的仿真文件进行测试期间、我对 TPS62933转换器有一些疑问、但我在网站上的数据表中找不到关键参数、请帮忙检查并提供建议、谢谢。

      1、斜率补偿值:?

      2. HSI 感应放大器增益:?

      3. LSI sense AMP 增益:?

      4. FB EA 增益:?

      5.内部补偿 RC 值:?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、华明、

    请告诉我们您为什么需要这些非公开的内部参数。 如果需要检查环路响应、我建议您可以使用 Webench 获取交叉频率和相位裕度。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

         早上、首先感谢您的澄清、我认为它不是 TPS62933直流/直流转换器的机密参数、因为其他产品已将它们放入客户参考规格中、例如 TI TPS54335和其他工厂产品等、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huaiming、

    我认为这主要是因为 TPS54335是外部补偿、而对于内部补偿、我们通常不会提供。 我将检查我们是否可以获得这些参数。 如果是、我会发送给您的电子邮件。 谢谢! 只是想了解一下生成新仿真模型的目的、现在我们已经有 Webench 模型了、这样更方便一些。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

        感谢您的快速响应、是的、我们将 TPS62933用于一些项目、我们只是想详细了解这款直流/直流转换器、希望您的团队能够对此提供支持、您可以在获得反馈后向我发送电子邮件。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huaiming、

    谢谢。 没问题。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huiming

    这些数据未在数据表中分发、为机密数据。 我们不能提供。 感谢您的理解。  我们 有在线 Webench 工具、可为用户获取 f_cross 和相位裕度结果。  

    谢谢、此致。