This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:节能模式下的最低开关频率

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345728/tps63070-lowest-switching-frequency-in-power-save-mode

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63060

您好!

请帮助回答以下2个问题-

  1.   节能模式下的开关频率是否 进入可闻频率范围?   省电模式下的最低开关频率是多少 ?
  2. TPS63070是否在省电模式下采用脉冲跳跃模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您使用 E2E 论坛。
    由于本周四和周五的公共假期、此设备的专家不在办公室。
    请在下周开始回复。

    此致、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kim、

    嗯、您对 TPS63060也有同样的问题、对吗?

    TPS63070的行为与 TPS63060类似、因此您可以在 TPS63060线程中获取答案、如参考。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS63070数据表没有提到突发模式。 请确认 TPS63070在省电模式还是强制 PWM 模式下采用突发模式或脉冲跳跃模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    对于处于 PFM 模式的每个器件、当负载较轻时、始终存在突发或脉冲跳跃模式。

    在 FPWM 模式下、没有突发或脉冲跳跃模式。

    此致

    陶氏