This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:寻找与 TLV70450DBVT 引脚排列相同的6V 电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345979/tlv704-looking-for-6v-with-same-pinout-as-tlv70450dbvt

器件型号:TLV704
主题中讨论的其他器件:LM317

在输入电压为5.5-11V 且高达150mA 的条件下、使用 TLV70450DBVR SOT-23-5提供5V 输出。  

我们需要6V 输出、找不到引脚排列与此接近的器件。 引脚1 = GND 是奇数部分。 许多 THSSOT-23-5使用引脚4和5作为输入和输出。  

1.您能帮助我们找到一个引脚兼容的部件吗? (我发现 TPS709B50具有相同的点输出、但没有6V 器件)、TPS70960具有不同的引脚排列)

2.如果不是,我们可以将其用作可调电压来获得6V 电压(通常在 LM7805上使用)。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    遗憾的是、如果您想保留相同的引脚、这里没有办法。 我们建议查看采用标准 SOT-23引脚排列的可调选项 TLV709A01DBVR 或 TPS7A2401DBVR。

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有、我们可以将其用作可调节电压以获得6V 电压(例如 LM7805上通常使用的电压)…… ???

    换而言之、就像在 LM317或 LM7805上一样、在引脚1和 GND 之间放置一个电阻器(Rb)、在引脚3 /输出和引脚1之间放置一个电阻器(Rt)

    Vo = 5 (1+Rt/Rb)-我的意思是我们将无论如何尝试它。 如果是,此计划是否有任何不可预见的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    与我们的系统工程师进行了交流。 该器件是固定版本、也是最大 VOUT 额定值为5V、因此这里也是另一个问题。

      TLV704
    输出电流(最大值)(A) 0.15
    输入电压(最大值)(V) 24
    输入电压(最小值)(V) 2.5
    输出电压(最大值)(V) 5
    输出电压(最小值)(V) 3
    固定输出选项(V) 3、3.3、3.6、5
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    42
    噪声(uVrms) 550
    精度(%) 2
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    400
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.003
    输出电容器类型       陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    213
    工作温度
    范围(C)
    -40至125
    封装尺寸:mm2 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)
    封装 SOT-23|5

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    请参阅系统工程师提供的以下信息。

    使用 Rt 将本地 LDO 接地提高1V。 从技术上讲、LDO GND 引脚将1V 作为电势电压。 LDO 输出引脚和 LDO GND 引脚之间的电压差将为5V。 整体电势水平和 LDO 输出将为与系统的实际接地之间6V。  

    但我们需要强调的一个不同之处是、输出方程也会具有与 LDO 的 Iq 相关的误差。  

    因此 Vout = 5 (1+(Rt/Rb))+ IQ*Rt 会导致 LDO 输出的变化和精度规格可能会被违反。

    谢谢。

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!