This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883的应用问题

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346793/bq25883-application-question-of-bq25883

器件型号:BQ25883

海量专家

要检查以下2个问题:  

  • 如数据表所示、我们可以实现5%的快速充电效率、测试条件是什么?
  • 是否可以通过 MCU 在寄存器设置中关闭 Q4?  

Br

钟南晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南晓,

    您能否说明您在问题1中引用了数据表的哪个部分?

    Q4 (BATFET)不能通过 I2C 直接控制。

    此致、

    怀亚特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特  

    请检查该部件。

    Br  

    钟南晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南晓

    +/-5%充电电流调节测试条件为25°C、充电电流1000mA 且 VBAT = 6.2V 或7.6V。  也请参阅第13页的图4。

    在0°C 至85°C 的温度范围内、测试条件将是+/- 7.5%。