This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:输入电压和输出电压时的反向电流保护二极管选择

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344705/tps7a7100-reverse-current-protection-diode-selection-when-vin-vout

器件型号:TPS7A7100
主题中讨论的其他器件:TPS7A37

您好!  

我已阅读 https://e2e.ti.com/中 有关此问题的所有文章、但无法找到适当的解决方案。  

我们知道、需要在 Vin 和 Vout 之间连接一个反向偏置二极管、以便在 Vin << Vout 时保护 LDO 的内部体二极管。 许多情况通常都是这种情况、因为前一级很可能是启用快速放电的直流/直流转换器。 但是、由于 LDO 的体二极管没有在数据表中进行表征和说明、因此无法根据经验选择合适的外部二极管。  

在许多情况下、 由于肖特基二极管具有低正向电压、因此建议唯一的做法是选择肖特基二极管。 但是、此参数受正向电流和环境温度的影响。  环境温度从25°C 增加到70°C 后、肖特基二极管的正向电压通常会增加到>0.7V。 这是否会导致在输入电压<输出电压时未激活外部二极管?  TI 必须帮助我们做出这一决定。

在我们的电路中、我们还注意到了导致 Vout 与环境温度一同增加的外部二极管。

例如、假设您的 LDO 电路在 Iout=LDO 时的 Vin =15V、Vout=3.3V 5mA、则随着环境温度超过70°C、输出将上升到3.5V 及以上。 这是由于外部二极管的反向电流造成的。 较高的环境温度会增加外部二极管的反向电流。  

因此、我们必须找到一个具有极低反向电流(范围<10uA)、低正向电压(<0.4V)、同时能够在整个温度范围内接受高脉冲正向电流的二极管。 TI 能否帮助我们挑选出这样的二极管? 或者 TI 是否至少能够提供一个内部二极管正向电压的硬图形?

非常感谢。

最棒的地方

KLP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KLP:

    正确的做法是、我们没有针对该旧款 LDO 进行特征化的寄生体二极管。  我们还使 LDO 具有反向电流保护功能、例如 TPS7A37、可能更适合您的应用。

    我们建议将反向电流限制为器件额定值的5%、对于此 LDO、该值为50mA。  如果您已查看反向电流且不看到超过50mA 的值、则我们不建议采取任何进一步措施。

    如果您需要并联的肖特基二极管并担心肖特基二极管的泄漏、则可以减少反馈电阻、在负载上额外消耗几微安电流以偏移该泄漏电流。  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    我们进行了一项相当广泛的测试、比较了不同的肖特基二极管。 任何以 mA 为单位的反向电流的二极管都会导致 LDO 输出与环境温度一同上升。 目前、只有 uA 范围内的分流二极管才能确保不会导致 LDO 的 Vout 上升。  

    您能否为并联二极管的最大正向电压提供指导? 您是否同意在正向电压为0.8V 时、不会在需要时激活分流二极管? 非常感谢!

    KLP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KLP:

    我懂了。  在我之前的回复中、当我说"反向电流"时、我的意思是 LDO 的反向电流、而不是并联的肖特基二极管。  因此、如果 LDO 反向电流不超过50mA、我们建议不需要肖特基二极管。

    是否考虑过将二极管与输入端串联? 如果 Vin 为15V、Vout 为3.3V、则可以吸收正向压降。 串联二极管的反向泄漏电流应低于50mA。 如下所示:

    谢谢。

    斯蒂芬