This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:查看 PD 25.5W 的原理图

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346925/tps23756-review-schematics-for-pd-25-5w

器件型号:TPS23756

您好!

我的客户想要在新项目中使用适用于 PD 25.5W 的 TPS23756、您能帮助查看随附的原理图吗?

BTW、对于开关变压器的选择(如何计算电感值、变压器的绕组、是否有设计指南?)

设计条件:52V 输入(30W 输入)、12V 输出(PD 25.5W、PD 最大支持高达30W)

e2e.ti.com/.../PD_5F00_0408.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    感谢您的联系。

    我们将查看原理图并在美国星期三时间前与您联系。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    感谢您的耐心等待。 请查看以下评论:

    1.PPD 通常连接在电阻分压器的中点、以设置使用无源 PoE 注入器时的开启电压。 PPD 阈值仅为1.55V、这可能导致 PD 在过低的 PSE-PSE VSS 输入电压下导通、并无法进行 VDD 检测/分级。

    分类电阻(137欧姆)适用于2类。 请检查它的最大功率是否需要为25.5W。

    3.对于12V 电压以及2类或-4类功率而言,输出电容可能过大。 输出电容过高可能导致 PSE 在启动时过功率保护。 通常100–200 uF 应该足够。

    4.SMA 封装的开关二极管在开关过程中可能会发烫。 最好使用具有较大散热焊盘的散热焊盘。

    此致、

    帝昂