This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:高压反激 IC 命令

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345700/ucc28740-high-voltage-flyback-ic-recommandetion

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28180

您好!

我需要反激式转换器 IC。 您能建议下面有信息泄露的 IC 部件号吗?  

  1. 频率:

    如何 确定专门符合我的设计要求的最大和最小开关频率?

  2. 输入电压:
    我的输入电压范围为900V-1600V  直流。
    是否可以使用此控制器来实现此输入电压范围?
    如果需要、需要进行哪些更改?

  3. 输出:
    输出电压12V
    输出电流2A

  4. UVLO:
    欠压1000-1030V  
       1050-1100V 棕色

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhat、请查看下面的反馈:

    我需要反激式转换器 IC。 您能建议下面有信息泄露的 IC 部件号吗?  

    1. 频率:

      如何 确定专门符合我的设计要求的最大和最小开关频率?
      这取决于您的设计。 UCC28740的最大 Fsw 为100KHz。 满载时的典型 Fsw 值约为70KHz。 空载时、转换器可以开关的最小 Fsw 为170Hz。  

    2. 输入电压:
      我的输入电压范围为900V-1600V  直流。
      是否可以使用此控制器来实现此输入电压范围?
      如果需要、需要进行哪些更改?
      是的、可行。 您需要在 VIN 线路和 HV 引脚之间连接一个启动电阻器、以限制 HV 引脚上的电压。  它应该设计为在 VIN_MIN 下、在达到 UVLO_ON 之前、CVDD 电流充电电流高于典型启动电流(请参阅下面)。 您可以尝试400uA。 然后 R_start=(VIN_MIN-UVLO_ON)/400uA。  
    3. 您的其余设计与具有较低 VIN 的常规设计具有相同的思路。 我建议使用 UCC28740的设计计算器(见下文)。 这款可靠的工具遵循数据表的设计流程、可根据您的转换器规格为您提供组件设计选择。 您只需要用您的输入和输出规格填充所有绿色单元格。

    设计计算器: SLUC487计算工具| TI.com

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    IC 的主要用途是 UVLO 功能。 当输入电压降至1000V 以下时、它必须能够切断开关并在1100V 时再次将其打开。 无法在工具中计算 UVLO 功能。 您能给我们提供有关此主题的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    我明天早上会回来的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serbat、

    我联系了我的同事、为所需的 UVLO 外部电路提供支持。 我会在周一回到你的身边。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serbat、表示延迟响应的 SORR。

    对于 UVLO 外部电路、我建议阅读以下应用手册。 这对使用 UCC28180的设计进行了说明、但同样的原理也适用于 UCC28740。


    e2e.ti.com/.../Brown_2D00_out_2D00_circuit_5F00_draft3.7.docx

    e2e.ti.com/.../BO_5F00_BI_5F00_Calculations.xlsx

    谢谢!